This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:与 VCC 连接时的 DT (引脚6)电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122644/ucc21225a-dt-pin-6-current-when-connect-with-vcc

器件型号:UCC21225A

 尊敬的先生:


根据 UCC21225A 数据表、  DT 可连接到 VCCI 、从而允许输出重叠。   

将 DT 连接到 VCCI 时、DT (引脚6)的输入电流如何?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的提问。 我希望得到更多的澄清。 您是否询问 DT 引脚的输入电流如果连接到 VCCI、将如何受到影响?

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    客户计划在 VCC 和 DT 引脚之间使用0402电阻器、以实现与第二电源的 P2P   、然后在设计时检查0402封装(1/16W)是否足够。

    美好的一天!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    数据表第5页有一个最大额定功率表。 与此相比、16W 远高于阈值、因此没关系。 当 DT 引脚电流被拉至几伏以上时、几乎可以忽略不计。 该电阻器足以满足设计需求。

    希望这能解答您的问题!

    此致、

    Akshat