This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:3类环路稳定性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200, LM5145, LMR51430, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123148/tps40200-type-3-loop-stability

器件型号:TPS40200
主题中讨论的其他器件: LM5145LM61430LMR33630LMR51430

您好!

我使用的是 TPS40200、我尝试使用两种方法来计算补偿网络:

1)使用  SLVA301文章( 具有不同输出电容器类型的电压模式降压稳压器的环路稳定性分析)中介绍的计算方法。  

2) 2)使用 TPS40K TPS5 III 类环路稳定性 kVenable Excel。

当使用 SLVA301计算进行计算时、我得到的组件与文章中计算的组件相同(我使用的参数与文章中使用的参数相同)。

当使用  TPS40K TPS5 Excel 时、我得到完全不同的值。

此外、当我输入到 TPS40K TPS5中时、补偿网络的值超过了 SLVA301文章中的值、我不会在文章中得到给出的结果。

这就是我从 TPS40K TPS5 Excel 中获得的结果:

这是文章中给出的内容:

完全不同的分频频率以及相位。

 

我的问题是-哪一个是正确的?

(很抱歉问题的长度)。

此致、

Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    您可以检查极点和零点以确保正确定位。 控制到输出传递函数的直流增益为20dB (对应于10 = Vin/Vramp 的调制器增益),基于降压电感和输出电容的双极点(10uH 和247uF 提供~10kHz),ESR 零点为1/(2*Pi *Cout Resr)=~26KHz。

    同时、3类补偿器在原点有一个极点、两个零点和两个极点。 TPS40K 工具看起来是正确的、但穿越频率在200kHz 时变为高电平。

    此外、请查看 LM5145数据表、因为它包含极点/零点位置的说明和表达式。 LM5145快速入门计算器也很有用、请注意前馈增益为15 (TPS40200为10)、因此直流增益不同3.5dB。

    另请注意、我们提供了用于5V/3A 解决方案的转换器(具有集成 FET)、与控制器(内部补偿)相比、实现方式更简单。 请参阅 LMR33630、LMR51430、LM61430示例。

    此致、

    Tim