This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:射频放大器

Guru**** 2763465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123011/lm5113-rf-amplifier

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

你好!

我想知道 LM5113是否适合用作射频放大器以扩大 NFC 范围应用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这似乎是可能的、频率是否在13MHz 左右? 我唯一要注意的是、LM5113是 NRND、而 LMG1205是几乎完全相同的替代产品。 我会考虑使用该器件。

    否则、我不太熟悉此特定应用、因此我需要更多详细信息才能提供更多帮助。

    谢谢、

    Alex M.