This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21062:无输入电压

Guru**** 2508345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122586/bq21062-without-vin

器件型号:BQ21062

如果输入电压缺失且 BQ21062由连接的电池供电。

如果 BATUVLO 低于触发电平,运行模式会发生什么情况?

BQ21062是否会保持电池工作状态或低功耗模式?

如果在这种情况下不需要进一步放电,则需要将 BQ21062设置为运输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    如果仅连接电池且电池电压低于 VBATUVLO、则电池放电 FET 将关断。 要将器件置于最低 静态电流状态、需要将器件设置为运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、BQ21062将以哪种工作模式运行?

    VBAT<Vbatuvlo、无输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geunter、您好!

    如果 VIN 不存在且 VBAT < VBATUVLO、则器件将进入运输模式。

    此致、

    Juan Ospina