请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21062 如果输入电压缺失且 BQ21062由连接的电池供电。
如果 BATUVLO 低于触发电平,运行模式会发生什么情况?
BQ21062是否会保持电池工作状态或低功耗模式?
如果在这种情况下不需要进一步放电,则需要将 BQ21062设置为运输模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.