This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:输出电压上升时间问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120722/lp2985-n-output-voltage-rising-time-questions

器件型号:LP2985-N

先生,您好:

我们 在项目中使用 LP2985IM5-3.3/NOPB 的时间很长。

最近、我们发现输出电压在第一个上升沿异常、我们在该上升沿上的故障率约为4%。

请参阅我们随附的文件、输出电流测试条件约为40mA

e2e.ti.com/.../Touch-BD-U101--TI-LP2985_2D00_N_5F00_tested.xlsx

我们有以下问题。

如何 定义上升时间和波形符合数据表规格?

2、为什么我们使用相同的 Cbyp、但获得不同的延迟时间?

3.您能否提供建议并教我们如何在 我们的产品线上对这种异常行为进行分类?

4.如何判断每次上电时测试的正常 IC 是否正常?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Statham、  

    感谢您与我们分享此信息。  

    该器件已使用一段时间且未出现任何异常行为、这似乎很奇怪

    布局是否有任何更改、或电容器器件型号是否已更改?  

    此外、是否已执行 ABA 交换、和/或是否已更换 CBP、并在之后清洁电路板?  

    1)如何 定义上升时间和波形符合数据表规格?

    这是我们较早的器件之一、我可能需要一些时间才能找到与启动相关的信息。 以下是 DS 中显示的用作参考的启动图:

    2、为什么我们使用相同的 Cbyp、但获得不同的延迟时间?

    可能是此 Cbyp 上存在一些泄漏和/或损坏。 另一种可能是 PCB 可能需要进行一些清洁、这可以使用 异丙醇来实现。  

    3.您能否提供建议并教我们如何在 我们的产品线上对这种异常行为进行分类?

    如上所述、一种方法是执行 ABA 交换。  

    4.如何判断每次上电时测试的正常 IC 是否正常?

    只要遵循建议的运行条件、 即应用了所有最佳实践、例如焊接、清洁、ESD 保护、并且器件已经通过了所有必需的测试、器件在每次开启时都能正常运行。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    请参阅我们的反馈、如下所示。

    1.请加快搜索 启动相关信息的速度,我们真的需要您的帮助。

    2.我们将检查 CByp 值、损坏或未损坏以及 ABA 交换、这是一种无需清理的新 PCBA。

    3.这毫无意义,在生产线上没有时间和带宽来进行 ABA 交换。

    4、还可以、明白。

    请尝试就问题1和3提供更多解释。

    我将於明日上午回答第二项质询。

    期待您的反馈。

    非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、  

    我目前正在处理此问题、一旦发现任何与启动相关的问题、我将立即提供答案。  

    我们已经体验到、即使新电路板是直接从组装中出来的、也会留下一些树脂、这会影响器件的性能。 根据提供的信息、稳压器看起来不是导致问题的原因。 如果残留某种树脂、甚至会导致电阻小幅增加:  

    该器件确实会按预期调节并显示其非单调行为。 但请注意、有一个额外的斜坡。  

    不过、我知道可能没有带宽、但是、进行 ABA 交换通常是验证电路板或器件上是否存在问题的最快且最便宜的方法。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、  

    我将根据我们的讨论通过私人消息来结束这一主题。 感谢您分享。  

    最棒的  

    Edgar Acosta