This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:需要"用于无 SPI 闪存系统的 TPS65987DDH 主机编程"应用报告:SLVA972

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123216/tps65988-need-tps65987ddh-host-programming-for-spi-flash-less-systems-application-report-slva972

器件型号:TPS65988

我有一个 TPS65988D、它看起来卡在 PTCH 模式下。 我有一个没有 SPI 闪存的系统、想要使电路板进入应用模式、以便能够连接寄存器和完整的4CC 命令(我需要根据电路板其余部分的状态打开电源角色交换)。 在这个模式中、大多数寄存器只读取全部0。 我尝试简单地发送一个 PTCc、以使电路板跳过修补并启动默认配置。

我首先发出解锁、然后发出 PTCc。 但是、这不起作用-电路板不再读取 PTCH、只读取模式下的所有0、同样、大多数4CC 命令返回0、但没有明显的效果。 是否可以向我发送文件 "TPS65987DDH 适用于无 SPI 闪存系统的主机编程"应用报告:SLVA972? 我认为这可能会回答我的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    让我们脱机。

    此致、

    林德华