This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429-Q1:宽范围输入电压。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122857/lm3429-q1-wide-range-input-voltage

器件型号:LM3429-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3429

我是一个新项目、该项目需要在宽输入电压范围(9至60V)内运行。

在这种情况下、如何继续进行环路补偿? LM3429是否能够在这种情况下运行? 我能否在所有电压范围内达到稳定的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    这是一种系统级设计、我们在数据表中提供了设计公式、可根据您使用的拓扑来帮助您实现这一点。  

    谢谢 Tuan