This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410有助于验证规格

Guru**** 2520300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113251/lm3410-help-to-verify-specifications

主题中讨论的其他器件:LM3410

你(们)好
我想在 SEPIC 模式下使用器件 LM3410XMFE/NOPB 来设计 LED 驱动器。
输入电压:2.7-5.5V
输出电压:2.9-3.1V@1.2A (LED 配置为并联)。

请帮助验证 LM3410是否可以执行该操作、如果是、请帮助在数据表中记录 L2、C2、L1、C3的计算。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我们将在24小时内回复您。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、LM3410在低输入电压下将无法提供该数量的功率。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您能否在规格中向我详细说明为什么不能?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    峰值开关电流将是一个问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    请注意,为什么我的峰值电流仅为1.2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正是当您具有低输入电压和高输出电压时、您才会遇到问题。  输出功率将为3.1V x 1.2A = 3.72A。  假设效率为70%(低输入电压和高输出功率)、您将需要5.3W 的输入功率、这将决定平均或直流输入电流为5.3/2.7V = 1.97A。  现在、由于 SEPIC 稳压器的占空比和效率方面的原因、您必须增加纹波电流、然后您将超过 器件的2.1A 电流限制。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    在典型效率下、3.1V 电压高于85%。

    为什么您确认约70%?
    或 TI 器件与数据表不符?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为这是升压拓扑的典型曲线、而您在 SEPIC 拓扑中使用它。

    谢谢 Tuan