This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:当 PWM 占空比大于~60%时、升压和输出关闭

Guru**** 2517610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122758/tps61176-boost-and-output-turns-off-when-pwm-duty-is-greater-than-60

器件型号:TPS61176

在之前的设计版本中、我们没有保护(PMOS)电路、MODE/FAULT 引脚只是通过一个1.3M 电阻器拉至 GND。 在该原始版本中、零件的运行方式符合预期。

PWM 信号为1.8V 电平(两个版本都为真)、我们通常只将其驱动为1.8V 以实现全亮度。 在这个新版本中、我们添加了保护(PMOS)电路、但在其他方面保持不变。 现在、当我们将 PWM 占空比驱动至~60%以上时、升压和 LED 输出会关闭、就好像我们将 EN 设置为0一样。 我们已经尝试了 PWM 信号的低频和高频(200Hz 和16kHz)、但行为保持不变。 我们使用的器件来自两个版本的同一批次。 下面提供了最新版本的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否会想到共享 VLED 的电压?

    是否可在~60%的亮度下提供引脚模式/故障、引脚 SW、VLED、ILED、IFB 引脚的波形。 在这种情况下、我想查看详细信息。 请提供两个单独的波形。(一个具有 引脚模式/故障、引脚 SW、ILED)(另一个具有 引脚模式/故障、VLED、IFB 引脚)、放大会有所帮助(如果可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEDA 信号(LED 电压电源)为21.3V。

    我正在努力获取这些波形、并认为我会发布一些我现在可以轻松捕获的波形。  下图显示了 MODE 引脚(迹线3)、PWM/EN 引脚(迹线1)、LEDA 信号(迹线2)和 SW 引脚(迹线4)。 在此捕获中、PWM/ EN 信号设置为80%的占空比。 您可以看到 MODE 引脚在开始时检查配置、然后升压开关开始。 一旦获得 LEDA 电压、升压开关将停止、并且永远不会再次启动。

    以下两个捕捉显示了其中一个 LED 输出的 MODE 引脚(迹线3)、LEDA 信号(迹线2)和 IFB 引脚(迹线1)。 第一次捕捉显示 PWM/EN 信号被设定为50%占空比时的启动条件。 第二次捕捉显示了相同的信号、但 PWM/EN 信号设置为80%占空比。 IFB 引脚的行为明显不同。

    PWM/EN at 50% duty on startup

    PWM/EN pin at 80% duty at startup.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步调查、如果我逐渐将 PWM /EN 的占空比从50%增加到大约68%、我将看到这种相同的 IFB 行为。 此时、IFB 电压跳升、升压稳压器和 IFB 引脚衰减至0V。 同时 MODE 引脚保持低电平。