This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118 PSPİCE FAİL

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111210/lm25118-lm25118-psp-ce-fa-l

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好;

我正在研究 LM25118电路、 该电路应具有以下参数:

输入电压范围:24V-35V

输出电压:24V

输出电流最大值:10a

但是、我尝试对我在 PSpice for TI 中共享的电路进行仿真、但它不起作用。此设计是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否尝试使用另一种类型的 MOSFET 模型、例如默认的 MOSFET。 我有时看到此 MOSFET 的模型在开关模式电源设计中产生问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的打算。 我用作默认 NMOS,但它没有进行更改。

    我还使用了默认二极管。

    瞬态模型 已经 在 库中、因此 我没有下载它并将其导入到项目中。

     还有什么呢?

    此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TINA-TI 中也 simülated 了。

    这种方法效果更好 、但 VOUT 电压必须为24V、这取决于电阻器 calculatıon 选择1k 和18.7k、输出电压接近20V。当我更改电阻器值时、输出电压不会改变。

    该瞬态模型是否适用于 TINA-TI 和 PSPİCE TI 的 Δ Σ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能不能告诉我您从哪个位置获取此 PSpice 项目。

    我已经检查了 PSpice 安装包中的一个、以及产品页面上的一个、但我看到完全不同的设计。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    首先、我在电源设计器中 simülated 了 I ² C、并根据数据表检查了元件值。

    Tına 我在 PSpice 和 T Ü V-TI 中构建了电路。

    我使用了 TINA-TI 的参考设计, 刚刚更改了组件。

    对于 PSpice、我使用默认库构建、在 pspice 中有一个模型为 LM25118、因此我没有使用任何瞬态模型进行导入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的理解。 为了能够重现此问题、您可以共享您的文件并描述您看到的错误或问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    请给我一个电子邮件地址、以便我可以共享我的设计文件吗?

    我无法插入到这里。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我想分享我的仿真配置文件信息:

    我必须添加另一个库吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    单击我的姓名时、您可以向我发送一封私人邮件。

    您刚刚使用了标准库、因此不需要其他文件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在努力找到趋同问题的根本原因,但没有取得重大成功。

    您也可以从 PSpice 中提供的示例开始尝试、并将其采用到您的设置中。

    也许这会同时有所帮助。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在过去27天内、我没有看到此主题的更新、

    也许您已经可以解决这个问题、我们可以关闭这个主题。 如果仍处于打开状态、您能告诉我当前状态吗?

    此致、

     Stefan