This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:适用于高输出电压的 LM74700

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122902/lm74700-q1-lm74700-for-high-output-voltage

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74502

我有一个输出54V/14.8A 的开关电源

我使用了 LM74700理想二极管控制器、因为它需要并联使用、但我对 OVP 有疑问

 你(们)好,先生

OVP 保护规格如下

1:闩锁

2:125%(最小值)输出电压

如果我设置125%输出 V、以便 LM74700阳极引脚电压将超过最大65V

您是否有任何解决 OVP 问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM74700-Q1无法提供 OV 保护、因为它无法驱动背靠背 FET 来断开源极和负载之间的连接。 另一方面、LM74800-Q1和 LM74502可提供 OV 保护。 这些器件可与输入端的齐纳二极管一起使用、以防止发生过压事件。 有关高电压瞬态保护的更多详细信息、请参阅 LM74502数据表应用部分的浪涌抑制器部分。

    谢谢、此致

    Divyyshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    抱歉、我可能忘记了、我想在电路中使用 ORing MOS 驱动器

    LM74502似乎不起作用、您有其他建议吗?

    栅极驱动电流需要与 LM74700相同或接近 LM74700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关更高的栅极驱动强度、请参阅 LM4502H。 它具有11mA 的峰值栅极源容量。 灌电流能力为2.37A。 请告诉我这是否合适。

    谢谢  

    Divyyshu