This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:禁用电流限制的方法

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122529/lm51561-way-to-disable-current-limiting

器件型号:LM51561

您好的支持团队、

是否有办法禁用电流限制?
是否可以将 CS 引脚连接到 GND?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    CS 引脚不仅用于检测错误情况下的过流。 它为控制机制提供重要反馈。
    LM51561采用峰值电流模式控制方案、因此它具有内部逐周期电流控制环路和较慢的外部电压控制环路。
    如果电流控制环路被禁用、它将无法正常工作。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、
    感谢你的答复。

    以下想法是否正确?
    ・无法禁用电流限制。
    ・减小感应电阻器 RS 会提高阈值、从而降低电流受到限制的可能性。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    您的措辞(例如不太可能)仍然听起来好像电流限制是某种特殊事件、有时可能会发生、但通常不会发生。

    情况并非如此。
    每个周期使用电流反馈来确定 FET 在此周期内必须保持多长时间。
    它是该部件的基本内部控制环路。

    因此、必须正确计算感应电阻器、以配置流经电感器的(三角)电流纹波的最大值。
    这取决于您的输入和输出参数、所选电感器等

    计算结果如本文档所示:
    https://www.ti.com/lit/an/snva941/snva941.pdf?ts=1659424858468&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5156H

    我希望这有助于澄清您的问题。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、
    感谢你的答复。

    我正在阅读以下反激式器件文档。
    https://www.ti.com/jp/lit/an/snva866/snva866.pdf

    我认为 RS 是通过公式(11)计算的。


    我想确认是否可以降低 RS、以便为电流限制留出一定的裕度。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    最好留出一些余量。

    还请确保电感器 在计算出的峰值电流的所有条件下(例如温度)都有足够的裕度、以便不会发生饱和。

    此致、

    哈里