This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:寄存器在断电时保存

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122728/bq25601-register-save-when-power-off

器件型号:BQ25601

你(们)好

希望此电子邮件能给您带来良好的效果。

我的客户 XINJE (中国第一个 PLC 工厂)正在测试 BQ25601EVM 板、您能 问以下两个问题吗:

1.在断电时可以保存寄存器吗?

2. VSYS (TP4 (SYS)、TP8 (GND))在3.76V~4.2V 之间跳转、此时 Vbat 和 GND 之间没有负载、?

关于问题1、我找不到任何证据表明在数据表中断电后可以保存寄存器、我们可以吗?

关于问题2、我还测试了 EVM、发现了这一点

当我"禁用终端"时、EVM 板的负载在0.11A 时保持稳定、VSYS 在4.2V 时保持稳定;

我  "启用终端"时、EVM 板的负载在0.01A~0.11A 之间跳转、 VSYS 在3.7V~4.2V 之间跳转、如下图所示。

在我查看数据表 8.3.7.3充电终止后、仍然不知道这一点。 请帮您解释原因吗?

谢谢 Irene