This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60123:通过二极管使用输出控制 EN 引脚

Guru**** 2769925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121875/tps60123-using-output-control-en-pin-through-diode

器件型号:TPS60123
主题中讨论的其他器件:BQ25173TPS61023

大家好。

我正在 使用升压转换器构建使用负载开关的电源多路复用。

我的目的:如果两个电源中的任何一个都有问题、这将在5V_ISO (5VDC)和 VOUT_BQ25173 (4VDC)之间切换电源。

由于 VEN_H (TPS61203的引脚2)= 1.2V、因此如果我的电池电压低于1.2V、输出将关闭。 当主电源损耗时、我想使用最大程度的断电电池为负载供电、因此我通过二极管(VF = 200mA)将 TPS61023的输出端连接到 EN 引脚、它将一直运行、直到电池电压< 0.5V。

您能否检查我的原理图并为我提供一些建议:

 -此 TPS61023设计是正确的、可以正常运行?

 ——你有其他解决方案来满足我的想法吗?

 -如果我的设计正确、您能给我一些 Vf 最低的二极管吗?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!  

    请使用 TPS61023添加更多输出电容、二极管后的电容不应被视为总输出电容。

    实际上、我不确定另一个器件。但我想提醒一下、缓冲器始终存在一定的延迟时间、EN 拉高到 TPS61023开关的延迟时间。因此、在从5V_ISO 转换到4V_battery 期间、输出可能会发出噪声。

    因此、我认为最好是将 TPS61023的 EN 强制为高电平、并移除缓冲器。如果5V_ISO 打开、TPS61023将以 PFM 模式运行、我认为功耗应小于40uA。您如何看待这一点?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的回复。

    我将在 TPS61023的输出端添加更多电容。

    我的原理图是在 TI (https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf )第7/18页的自动切换 MUX 上设计的基本原理图、因此我认为在从5V_ISO 转换到4V_Battery 期间、输出可能会崩溃。

    除此之外、输出(Vout_TPS29540)是用于将电源降压到3.3V 的电源、因此它可以降低到3.5V。

    我的困惑是:我是否可以使用 TPS61023的输出来控制我的原理图中的 EN 引脚、它可以正常运行?

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    好的。

    我觉得 EN 控制器应该没有问题、缓冲器的灌电流和拉电流能力对于 TPS61023来说似乎足够强大。

    提醒一下、我仍然担心输出崩溃、 如果您认为这可以、没问题、那就可以了。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的支持。

    我会尝试这个设计、希望它能顺利运行

    谢谢。