This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:CFF 选择

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122478/tps62812-q1-cff-selection

器件型号:TPS62812-Q1

尊敬的团队:

客户 CFF=22pF、而我们在数据表中建议10uF。 客户想要知道风险是什么?  

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    感谢您的提问。

    您的意思是 CFF = 22pF 而不是10pF 吗?

    我不会期待重大变化。  额外的零点和极点也取决于电阻分压器值。

    客户可以进行波特图测量、以检查应用是否满足其要求。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您能告诉我什么是"人体图测量"吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    抱歉、拼写错误。

    我是指波特图测量。

    参考: 如何测量电源的环路传递函数(修订版 A)

    谢谢、

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的帮助!

    我们是否有任何工具可以仿真 相补角结果? 或者 、我们是否有 CFF 的计算公式?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我们在波特图仿真的产品文件夹(TPS62812-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)中提供了 Simplis 模型。

    但是、我 建议直接在客户 PCB 上进行测试、以获得更准确的结果。

    如果您使用数据表中建议的电阻分压器、则可以使用10/22pF 的电容器。

    如果您使用非常不同的电阻器值(不建议使用)、则可以将 CFF 按反比比例缩放(电阻更高、电容更低)作为第一近似值。

    谢谢、

    Stefano