This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电期间出现问题

Guru**** 2537140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122301/bq24600-problems-during-charge

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ77915

您好、TI 支持。

我使用 BQ24600为6S 锂聚合物电池充电。 我在堆叠配置中将其与两个 BQ77915结合使用(请参阅随附的原理图)

e2e.ti.com/.../BatteryBoardSchematic.pdf

参数:

  • 充电电压:28V;
  • 充电电流:900mA;
  • 蓄电池切断温度:45°C

关于指控,我有以下问题:

  1. BQ24600 IC 变热(70°C);
  2. HIDRV 和 LODRV 引脚上的波形不正确(请参见随附的图:Yelllow -->充电电流,绿色--> Vcc,橙色--> HIDRV 引脚,紫色--> LODRV 引脚);
  3. 电流值减小时的恒压相位始于25、2V (当 VFB 达到2、04V 时)。

你有什么建议吗?

非常感谢、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    以下几点:

    1.您是否有 IC 焊接到的散热焊盘? 这对于散热至关重要。

    根据原理图计算得出的充电电压为25.2V。充电电压开始进入附近的锥形模式是合理的。

    我认为一个值得注意的问题是 VCC 上的噪声量。 它被送入 LODRV 和 HIDRV。 如何放置输入电容器 C23和 C24以及 VCC 电容器 C19? C23和 C24应尽可能靠近转换器的输入端放置。 C19应直接放置在 VCC 引脚旁边(或尽可能靠近)。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速响应。

    我将尝试放大模拟接地和电源接地之间的连接、以改善散热。

    2.我希望锥形模式从2.1V 开始、但大量热量可能会影响测量精度。

    C19直接放置在 VCC 引脚旁边。 关于 C23和 C24、我不确定"转换器的输入"是指28V 电荷输入还是指靠近 Q5漏极引脚?

    谢谢你。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    1.散热绝对非常重要,任何改进都很有用。

    2、 此时 SRN 电压测量值是多少?

    转换器的输入靠近 Q5漏极。 将 C23和 C24尽可能靠近该 FET 放置。

    最后、由于转换器耦合到开关波形、因此需要降低进入转换器的总噪声量。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。

    我在模拟和电源接地布局方面出现了问题。 我将重新设计 PCB、以改善散热并减少 VCC 引脚上的噪声量。

    非常感谢。