主题中讨论的其他器件: BQ77915
您好、TI 支持。
我使用 BQ24600为6S 锂聚合物电池充电。 我在堆叠配置中将其与两个 BQ77915结合使用(请参阅随附的原理图)
e2e.ti.com/.../BatteryBoardSchematic.pdf
参数:
- 充电电压:28V;
- 充电电流:900mA;
- 蓄电池切断温度:45°C
关于指控,我有以下问题:
- BQ24600 IC 变热(70°C);
- HIDRV 和 LODRV 引脚上的波形不正确(请参见随附的图:Yelllow -->充电电流,绿色--> Vcc,橙色--> HIDRV 引脚,紫色--> LODRV 引脚);
- 电流值减小时的恒压相位始于25、2V (当 VFB 达到2、04V 时)。
你有什么建议吗?
非常感谢、
Stefano