This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:Lp5890 CCSI 通信

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5890, TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122455/lp5890-lp5890-ccsi-communication

器件型号:LP5890
主题中讨论的其他器件: TLC6983

尊敬的德州仪器支持:

我正在使用 LP5890、现在我正在尝试在我的 uC (atmega1280)和德州仪器(TI)芯片之间建立通信。

实现 UC 的可能方法是使用 UART 通信、但我不确定它是否适合 CCSI。

从数据表中可以看出、不清楚位流是否应继续或是否也接受 UART 帧。

您能否详细介绍 CCSI 通信协议?

在一帧的连续传输中是否确实需要所有位(不像 UART 那样具有起始位和停止位)?

如果是、德州仪器控制器中使用的是哪种类型的外设?

从数据表中、我不知道是否接受8位大小的帧格式。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    如有任何问题、请查看我的以下评论。

    1. '从 uC 到使用 UART 通信的可能方法是、但我不确定它是否适合 CCSI。'

    CCSI 协议与仅支持高达8位数据和固定校验位的 UART 通信不兼容。

    2."从数据表中可以看出、不清楚位流是否应继续或是否也接受 UART 帧。"

    SCLK 需要继续、一种格式的数据需要继续、帧不会请求继续。

    3.'您能详细介绍 CCSI 通信协议吗?'

    请提供电子邮件、我可以提供幻灯片。

    4.'If yes、What type of peripheral is used in Texas Instruments controller?'(如果是、德州仪器控制器使用哪种类型的外设?)

    我们已通过不同的解决方案在多个 TI 控制器中开发 CCSI 接口。 对于工业应用、MSP430是一个很好的解决方案、而对于汽车应用、F280039C 也可以支持这一点。您可以通过以下链接申请 EVM 板。

    https://www.ti.com/product/TLC6983?keyMatch=TLC6983&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    LP5890 EVM 尚未发布、但您可以使用 tlc6983 EVM 进行早期阶段调试。但控制器都支持这两种器件。

    请您提供以下信息、我可以提供更多建议。

    1. 您希望使用此器件的应用是什么?
    2. 该 LED 矩阵的大小如何(您希望控制多少个 LED)?
    3. 您希望实现哪种动画效果? 帧速率和刷新率如何?
    4. 是否有任何关于传输速率的请求?

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet Xu。  

    有关 CCSI 的幻灯片的邮寄地址: research@washpoint.ro

    2.要使用的应用:我想将 LP5890用于多种应用:自动洗车、不同工业设备的信息面板。 目前我们有一个8*24 LED 矩阵显示屏,我们希望提高分辨率。

    2.对于新显示屏,我们希望使用16*48 LED 矩阵显示屏。

    动画非常简单。 这只是简单的文本、如果可能、还包括公司标识。

    4.传输速率也是一个安静放松的要求:每500ms 或最坏情况下的滚动一次1应该是良好的。 我们希望在显示屏上实现可读的滚动。

    当前的主要应用是使用 atmega1280、因为挑战是在没有太多内存消耗的情况下控制多个输出。 我们还考虑了用于 LED 显示矩阵的2个 SPI 接口、1个 UART 和1个接口。

    感谢您的快速回答。 如果你有任何建议,我很乐意考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vadim、

    请检查电子邮件。

    BR  

    徐美奈