This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:关于输出电流和 OCP

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122915/lm7480-q1-about-output-current-and-ocp

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

在本参考设计中、我注意到输出电流最大为5A。

 该5A 由什么决定?  (根据 MOSFET Q1和 Q2的容量?)Δ I 如何在10A 系统中使用?

2. LM74800是否具有电流检测功能并设置 OCP 点、如果没有、您是否可以推荐其他 IC (如可与7480搭配使用的高侧开关)? 客户需要 OCP 功能。

最后、我想问的是、24V 200V 负载突降所需的参考设计是否也可用于12V 系统、以便它能够通过 ISO7637-2、PLUSE 1、2a、2b、3a、 3B 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    设计示例中的5A 是最大负载电流。 该值由 LM74800-Q1输出端的负载决定。 负载电流对 LM74800-Q1电路的影响将取决于所选的 FET。 选择 FET RDS (ON)时、应考虑 FET 在最大负载电流下的温升(这也是电路板上的最高环境温度 FET RQJA 的函数)。

    2. LM74800-Q1未集成过流保护。 请联系我、了解我们具有此功能的最新器件的信息。

    3. LM74800-Q1的共源配置可承受200V 未抑制负载突降的完整电路如下所示。  

    输入端的 TVS - D4确保  ISO7637 脉冲1被钳位至负电压、该电压处于 LM74800-Q1的绝对最大额定值范围内。 有关 TVS 选择的更多信息、请参阅"11.3V 电池系统的 TVS 选择"部分。

    ISO7637脉冲2a 是一个正高电压脉冲、可在50us 内高达112V。 当检测到过压情况时、HGATE 将关闭、之后 额定电压为200V 的 FET Q1将能够承受112V 电压、而不会出现任何问题。在 OV 保护启动之前、 输入+输出大容量电容器将吸收 脉冲能量并帮助钳制输出电压。  

    ISO7637 脉冲2b 期间的最大输入电压 仅为20V、低于24V 的标称工作电压。 所以、这里没有问题。

    脉冲3a 和3b 的幅度似乎更高、但这些脉冲的输入阻抗要高得多(50欧姆)、并且持续时间(150ns)要小得多。 TVS (对于脉冲3a、为负侧)和输入电容(对于脉冲3b、为正侧)可以抑制这些低能量脉冲。