This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:为 TPS929120EVM 添加新地址值时出现问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119434/tps929120evm-problems-adding-new-adress-value-for-the-tps929120evm

器件型号:TPS929120EVM

您好!

 我们与客户存在一个紧急问题、由于对 TPS929120EVM 进行编程、我们需要您的帮助。 我们尝试更改 ferent 寄存器地址的值

但是、当我们更改它并将模块连接到 GUI 程序并单击"Start programing (开始编程)"按钮时、它会再次放置另一个序列...

我们如何在 TPS929120EVM 中更改寄存器映射中的值并检查该序列?

我们有的地址值如下。

寄存器地址
EEEEEPI0 0x3D
EEEEEPI1 0x3D
EEPI2 0x3D
EEPI3. 0x3D
EEEPI4. 0x3D
EEEPI5. 0x3D
EEEPI6. 0x3D
EEEPI7. 0x3D
EEEPI8. 0x00
EEPI9. 0x00
EEEPI10. 0x00
EEEEPI11. 0x00
   
EEPP0 0xFF
EEPP1 0xFF
EEPP2 0xFF
EEPP3 0xFF
EEPP4 0xFF
EEPP5 0xFF
EEPP6 0xFF
EEPP7 0xFF
EEPP8 0x00
EEPP9 0x00
EEPP10 0x00
EEPP11 0x00
   
EEPM0 0x00
EEPM1 0x00
   
EEPM2 0x00
EEPM3 0x00
   
EEPM4 0xFF
EEPM5 0x00
   
EEPM6  
                 EEP_DEVADDR      0x00
                 EEP_expen        0x00
                 保留      0x00
                 EEP_LDO           0x00
                 保留     0x00
   
EEPM7.  
                 EEP_REFRANGE      0x03
                 EEP_OFAF          0x01
                 EEP_INTADDR       0x01
                 EEP_PWMFREQ       0x00
   
EEPM8  
                 .EEP_ADCLOWSUPTH   0x03
                 EEP_FLTIMEOUT     0x07
                 保留     0x00
   
EEPM9.  
                 EEP_ODPW          0x00
                 EEP_ODIOUT        0x00
   
EEPM10  
                 EEP_INITTIMER     0x00
                 EEP_WDTIMER       0x09
   
EEPM11. 0x4D

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naiara、

    在 GUI 中进入 EEPROM 编程模式后、寄存器复位。 可以加载预定义文件以帮助编程。 我已为您准备好此文件、并随附于下文。 您可以在页面顶部"EEPROM"下加载此配置。

    e2e.ti.com/.../eeprom.json

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naiara、

    您能否告诉我们您现在是否成功通过 GUI 对 EEPROM 进行了编程?

    此致、