This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:零功耗检测中的低频纹波

Guru**** 2512455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121804/ucc28070a-low-frequency-ripple-in-zero-power-detection

器件型号:UCC28070A

大家好、

日本客户询问 UCC28070APW 的零功耗检测、
他使用日语、并要求我用英语提问以寻求帮助。

他希望在 PFC 控制器"UCC28070APW"的零功率检测期间消除低频纹波
是否有任何措施禁用零功耗检测?
他希望效率不高也不会有问题。
我无法找到有关禁用此产品零功耗检测的相关信息。
感谢您提前提供建议。

此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的查询。

    从方框图中我们可以看到、将 VAO 与0.75V 比较器进行内部比较、以触发零功率保护、并且似乎无法禁用。 要禁用、VAO 必须始终大于0.75/0.9V 阈值、但这将影响软启动操作。 您能否解释一下、在什么情况下、您希望在什么情况下降低低频纹波、达到零功率条件? 了解用例将会有所帮助。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回答。

    我与客户确认、 在0%- 10%负载期间、纹波将超过10Hz。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    我已经检查、将无法禁用零功耗比较器。

    当 VVOO 降至低于 1V 时、乘法器内部基准应接近0V、PFC 输出电压应停止上升。 如果您的 Vvao 进一步下降至0.75V 阈值、Vout 电压仍在上升(在 GDA 和 GDB 上看到一些栅极脉冲)、您需要在 PFC 输出端添加一个最小预加载电阻器、以确保 Vvao 在轻负载条件下不会明显下降至低于1V。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    注意、

    谢谢你。