This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:DODEOC 如何工作?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119004/bq40z60-how-dodeoc-works

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

您能更详细地解释一下 DODEOC (EOC 的 DOD)的工作原理吗?、VCT 是否是更新 DODEOC 的唯一前提条件? 我们尝试在没有休息的情况下循环20%- 80%的电池组、因此不应触发 VCT、但我们看到 DODEOC 在每次充电开始时都会更新(增加)。  我认为、由于 Q START 的降低、FCC 会在我们的实验中逐渐减小

谢谢

-亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    即使您没有让电池休息、VCT 仍将被触发、这只是因为没有休息并不意味着不会发生 VCT。 VCT 发生在电荷逐渐减少期间、因此如果您正在进行电荷逐渐减少、您仍应获得有效的更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    是的、我同意 VCT 发生在电荷逐渐减少期间、无需休息

    我不明白为什么在我的测试中、DODEOC 即使未触发 VCT 也会更新、除了 VCT 之外、还有其他条件可以使 DODEOC 更新?

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    您能否共享日志、以便我们能够查看更新发生时的情况?

    VCT 不是 EOC 处 DOD 更新的唯一时间、EOC 处的 DOD 基于温度、电压和电流、因此将进行与 FCC 值类似的调整。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    日志已附加、我们使用自己的记录器、它不是 bqstudio 的记录器、因此寄存器可能不像 bqstudio 那样完整

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_07_2D00_14_5F00_06.24.38_2D00_QMAX_5F00_Docking_5F00_21_5F00_Batt_5F00_0x8b.csv

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    EOC 上的 DOD 在2^14中更新的积分低于100分、这很可能只是监测计进行调整、因为它进入充电模式。 EOC 上的 DOD 具有与其关联的电流值、因此温度和内部电阻会影响 EOC 上的 DOD、这就是它在充电开始时进行一些小的校正的原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、

    我们在非常高且不稳定的温度环境中测试了电池组。 如果放电温度高于充电温度、这 种情况是否可以使 DODEOC 进行调节?

    谢谢

    -亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    模式转换期间的任何温度变化(放松至充电、放松至放电等)都可能导致 EOC 上的 DOD 针对变化进行调整。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、谢谢