This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:使用 PMID 充电时、它是否可以通过 STAT 引脚指示它?

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121016/bq25895-when-charging-with-pmid-can-it-indicates-it-through-stat-pin

器件型号:BQ25895

你(们)好

使用 PMID 而非 BAT 为电池充电时、它是否会指示 STAT 引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    如果在 BAT 引脚上未连接电池、由于器件自动尝试像电池一样为 BAT 引脚电容充电、您可以期望 STAT 引脚在指示正在充电和充电完成之间来回切换。 无法通过 I2C 寄存器调整 STAT 引脚的功能。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    我添加了一个问题。

    如果我使用 OTG 功能向 PMID 输出电源、我可以控制电流吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 BQ25895的 Q1 (RBFET)在 OTG 模式下处于关闭状态、因此 PMID 没有升压电流限制(即 OTG 负载)。

    谢谢、

    宁。