This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:绝对最大电压-有任何问题?

Guru**** 2388100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122880/tps7a20-abs-max-voltage---any-issues

器件型号:TPS7A20

大家好、

我正在使用 TPS7A2028,我非常喜欢它。  我目前正在为分配器串联3节碱性电池(每个1.5VDC,总共4.5VDC)。  我可能会更换到4节碱性电池。  总共为6.0VDC。  但是、所有新的碱性电池都过充至1.6VDC、这使得总电压为6.4VDC 的时间很短。  TPS7A2028的绝对 Vin 为6.0VDC。  是否存在一些软糖因子?  它能处理过度充电吗?  如果没有、是否有一个具有类似规格的 LDO 可以处理4节碱性电池?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    TPS7A20的绝对最大额定值为6.5V、因此它可以处理6.4V 电压(如果这是它将看到的实际最大值)。 此处需要了解的是、这是一个超出数据表规格的工作点、因此当使用 VIN > VIN (建议最大值)时、不能保证性能。 考虑到这一点、我不希望 VIN = 6.4V 时的性能会有很大差异;我想差异将出现在线路调节规格中、 ~2μA、400mV 是一个非常小的偏差、所以影响将非常小(远小于0.03% VOUT 线路稳压器规格)、并且可能是静态电流消耗、我也希望静态电流消耗非常小(大约为1 μ A)。  

    此致、

    Nick