This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:LM5143-Q1和 LM5143A-Q1有何区别?

Guru**** 2532590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143A-Q1, LM25143, LM25143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122516/lm5143a-q1-what-s-the-difference-between-lm5143-q1-and-lm5143a-q1

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1LM25143LM25143-Q1LM5143

你(们)好

LM5143-Q1和 LM5143A-Q1有何区别?  我在数据表上没有发现差异。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这里的 A 版本具有等效的器件和 PCB 布局。 但是、它采用300mm 晶圆制造厂和内部测试/组装、因此在这种紧凑的供应环境中、可用性要好得多。 请注意、我们还发布了 LM25143-Q1 (最大输入电压42V 版本)以及 LM5143和 LM25143商业版本。

    此致、

    Tim