This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594:如何在 PC 上连接 MSP432E401Y 和可扩展 PMIC GUI

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122293/tps6594-how-to-connect-msp432e401y-and-scalable-pmics-gui-on-pc

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

我将通过 I2C 通信、通过 MSP-EXP432E401Y 开发套件从可扩展 PMIC GUI 配置 TPS6594 PMIC NVM。
 可扩展 PMIC GUI MSP-EXP432E401Y 之间的连接失败。
我可以找到 COM 端口、但器件状态始终为断开。

还有其他需要做的吗?

可扩展 PMIC GUI 版本:3.0.0


devmgr 上的端口设置如下。

连接和跳线设置如下。

我将两个 USB 连接到 PC。
我不会将跳线从默认设置更改为默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的帖子移至电源管理论坛、因为他们拥有您所提到的 PMIC GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP 正在尝试与不存在的 PMIC 通信。  您必须将 I2C 线路(PB2、PB3)连接到 PMIC 的 I2C 线路。  在上述情况下、I2C 线路是悬空的、因为 I2C 上没有上拉电阻器、MSP 正在等待时钟线路被释放。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    感谢你的答复。

    我在 MSP 和 EVM 之间连接了 PB2和 PB3以及 GND。
    但现象并未改变...

    问题1. 此连接是否正确?

    问题2. 如何解决"I2C 上无上拉电阻器"问题?

    连接如下。
    白色:SDA (PB3)蓝色:SCL (PB2)黑色:GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 I2C 上拉、100kΩ Ω 电阻器可用于将线路拉至 VIO 电平。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~引脚 userid="500204" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/112223/tps6594-How-to-connect-msp432e401y-and-Scalable-PMICs-GUI-ON-PC/4162247#4162247]Q1。 此连接是否正确?

    是的。  连接看起来正确。

    [~引脚 userid="500204" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/112223/tps6594-How-to-connect-msp432e401y-and-Scalable-PMICs-GUI-ON-PC/4162247#4162247]Q2"。 如何解决"I2C 上无上拉电阻器"问题?[/quot]

    如 Daniel 所述、您需要添加外部10k Ω 上拉电阻器。

    此致、
    Chris