This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:现代待机/S0ix 和电源状态

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121258/tps65994ae-modern-standby-s0ix-and-power-states

器件型号:TPS65994AE

数据表提到现代待机模式是"空闲模式的特殊情况"。 这方面有两个问题:

1) 1)空闲模式有何区别?

2) 2)是否需要任何配置来将器件置于现代待机模式?

另一个相关问题:

3) 3)当在自定义工具中*未*选择/启用不同配置时,电源状态配置(S0/S3/S5)是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我更深入地探讨一下这个问题、明天再回来。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何有关这方面的新闻吗? )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的回答。  

    现代待机模式是 PD 在满足特定条件时自动进入的功耗状态。  

    空闲模式和现代待机模式之间的差异是消耗功率(电压和电流)的位置。 GUI 配置中没有要设置的设置、PD 将在满足条件时自动进入该设置。 有关功耗状态的更多详细信息、请参见数据表第39-40页。

    关于功耗状态、器件将在三种状态之间自动转换(如果将现代待机模式视为一种状态、则为四种状态)。 这些电源状态不应影响您的 GUI 配置。 您认为哪些配置可能会影响它们?

    此致、

    林德华

    TPS65994AE 数据表: www.ti.com/.../tps65994ae.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    谢谢!

    是否有任何寄存器指示当前电源状态(例如现代待机)?

    3)我指的是系统电源状态(寄存器 SX_CONFIG、 SET_SX_APP_CONFIG)。  在 SX_CONFIG 中未启用配置时、这些对 PD 固件是否有任何影响?

    此致
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我向我的团队确认一下、因为我不太熟悉这些寄存器。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    即使未启用任何配置、系统电源状态也不会对 PD 固件产生影响。  

    此致、

    林德华