This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:PID 补偿器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122856/tl494-pid-compensator

器件型号:TL494

各位专家:

你好。 在这个问题上寻求您的建议我代表我的客户体验发布:

[1]我们能否围绕 TL494 PWM IC 的误差放大器构建 PI 或 PID 补偿器?
[2] TL494 IC 内部误差放大器的增益带宽积是多少?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、我相信您可以使用 TL494误差放大器实现 PI 或 PID 补偿器。  以下是数据表中误差放大器的简要说明。

    这是数据表中与误差放大器相关的另一部分。  开环带宽通常为95dB、单位增益带宽典型值为800kHz。   

    这是误差放大器的波特图(我怀疑 LF 增益应线性上升至95dB、而不是80dB)。

    此致、

    Eric