This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG FET 保护 A 设置

Guru**** 2561520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122776/bq76952-dsg-fet-protection-a-setting

器件型号:BQ76952

请从 TRM 查看以下内容。 我不想使用 OCD2保护。 我想使用 CUV、OCD1、SCD。

如果我在 Settings:Protection:DSG FET Protections A 中将 OCD2位设置为高电平 、在 Settings:Protection:Enabled Protections A 中将 OCD2位设置为低 电平、以获得正确的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    请在  Settings:Protection:DSG FET Protections A 中将 OCD2位设置为低电平、在 Settings:Protection:Enabled Protections A 中将 OCD2  位设置为低电平。此外、您还可以在 Settings:Alarm:SF Alert Mask A 中将 OCD2位设置为低电平

    最棒的

    Andria