This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在启用和禁用充电和放电寄存器位时、程序停止执行或不变

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122760/bq76940-program-stops-execution-or-no-change-while-enabling-and-disabling-charging-and-discharging-register-bits

器件型号:BQ76940

你好  

我能够与 BQ76940通信并能够单独充电和放电、但是、当我们尝试 在单个程序中包含充电和放电时(使用光耦合器来检测何时存在充电器)、程序不会执行 、这是由于 ALERT 引脚所致 (可用库仑计数器的更新读数)。 我还尝试 启用 CC_OneShot 位、但程序仍然只读取电压、放电不会执行。 因此,请说明 这一问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waseem:

    当您说程序不执行并且放电不执行时、我不确定您描述的内容。 BQ76940是一款监控器、仅报告电压/电流/温度、并且仅在触发保护时禁用 DSG FET。 如果问题是 DSG FET 被禁用、您可以读取 SYS_STAT 寄存器以查看触发了哪些保护并调试发生这种情况的原因。 ALERT 引脚是微控制器的输出、因此它不应禁用放电(除非您的微控制器正在执行此操作)。  

    此致、

    Matt