This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM 上 TPS65982的项目文件(.pjt)和二进制文件(.bin)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121706/tusb1046evm-project-file-pjt-and-binary-file-bin-for-the-tps65982-on-the-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好!  

我希望获得 TPS65982芯片(TUSB1046EVM 评估板)上标配的原始项目文件(.pjt)和二进制文件(.bin)。 收到该评估板后、它在我们的应用中非常出色。 我们甚至不必使用 TPS659XX 应用程序自定义工具来更改任何配置设置、它开箱即用。  

自那时以来、我们使用此芯片组设计了自己的电路板、并且一直存在问题。 TI 的评估板似乎工作正常、因此我们希望确保 在设计中的组件与评估板中的组件之间不会出现任何固件问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、您好、只需与您一起办理入住手续...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、熟悉此器件的工程师本周已不在、下周我将继续为您提供最新信息。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、感谢您的参与!