This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:S-CON (扩频调制)在设计中的作用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122498/tps62913-role-of-s-con-spread-spectrum-modulation-in-design

器件型号:TPS62913

您好,

对于 TPS62913稳压器中的抗噪系统、S-CON 引脚有何建议?

在数据表 中、表7-1 (S-CONF 器件配置模式)介绍了器件配置模式。

在我的设计中、我在多个不同的位置使用该稳压器、相应的引脚已连接到 Vin 和 GND。

1:对于5V 标称输入、该引脚连接到5V 输入。

2、对于12伏输入、它接地。 但对于5V 输出、该引脚连接到12V 输入、这对我来说有点令人困惑。

我在工作台运行所有电源轨的仿真、并通过选择引脚连接来相应地创建设计。 分享一些屏幕截图供您参考。  

请建议选择 S-CON 引脚、哪一个引脚是抗噪输出电压和器件的最佳配置?

你在这方面的快速答复将是非常值得注意的。

我还有一个与 EN 引脚相关的查询。 对于硬件启用、我是否应将 EN 引脚直接连接到输入? 还是应该使用上拉和下拉电阻器?

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我的同事 Steve 明天就会给您回复!

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    S-CONF 引脚的选择取决于您的特定设计要求。  您可以在数据表中的表7-1中看到不同的选项(为方便起见、如下所示):

    在大多数情况下、不需要扩频、因此我将从关闭该扩频的设置开始。  此外、如果您没有与外部时钟同步、我会选择一个在该列中具有"否"的值。  这将减少您必须查看的选项。

    低噪声特性由 NR/SS 电容器决定、默认选择应该很好。  要在开关频率及更高频率下获得最低的输出纹波、请务必在 Webench 中包含铁氧体磁珠滤波器选项、您尚未选择该选项。 这将作为输出路径中的铁氧体磁珠以及额外的电容器、从而将输出纹波降低~30dB。  

    对于 EN、您可以使用电阻分压器来设置自定义 EN 阈值、或者只要高电平大于1.04V、就直接连接到 EN 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的澄清。 但还有一种配置:输出放电。 因此、对于该配置、S-CONF 电阻值为18.2K。根据 数据表、我需要使输出端的7欧姆电阻器与输出电容器并联。 但 IC BCM 开关之一建议使用49.9欧姆电阻器。 因此、如果我保持49.9欧姆、这意味着我将增加放电时间、在这种情况下、会对 IC 和 o/p 产生什么影响? 请建议。

    我是否应该配置输出放电? 您对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输出放电功能取决于您的系统要求。  如果 BCM 器件建议在电源循环期间使用一个放气电阻器对输出进行放电、那么我建议您启用输出放电、而不包括一个外部放电阻器、并且您正确、输出放电速度将快于外部49.9欧姆电阻器。  即使负载(在本例中为 BCM 器件)未对输出电容器放电、此功能也允许输出变为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    非常感谢您的澄清。 我知道、在启用 o/p 放电功能时、我们不需要保留外部放电电阻器。 我只需要使用仿真值(在本例中为22.1K)下拉电阻器连接 S-CONF 引脚、对吧?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎符合您的要求。