This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:如何确定确切的窗口时间

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122628/tps3850-q1-how-to-determine-a-sure-window-time

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

您好、专家、

我们的客户使用 TPS3850、他们使用可调窗口。 他们希望使用容差为+/-10%的100nF 电容。 但是、在按附加条件进行计算后、他们发现在所有最坏的情况下都找不到确定的窗口时间。 我的问题是、它们的计算是否正确? 如果否、请指出。 如果是、他们是否必须选择容差较低的电容? 谢谢。

e2e.ti.com/.../_0B77E895D772A18B977B_.xls

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算似乎是准确的。 是的、一种解决方案是让客户使用容差较低的电阻器。 另一个选项是客户更改"Set0"和"Set1"上的设置。 客户不能更改此设置的原因是什么? 此外、我附加了一个文件、其中显示了电阻器容差以及"Set0""Set1"是否发生更改时的结果。  

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_SureWindowTime.xls

    此致、  

    Oscar Ambriz