This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:bq24800:正确的寄存器编程以启用仅电池升压模式

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24800EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122700/bq24800-bq24800-correct-register-programming-to-enable-battery-only-boost-mode

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

尊敬的 E2E:

    我们购买了 bq24800EVM 和 EV2400、以便在构建硬件之前测试我们的系统、 我们发现、当我们按照用户指南(sluuc60)第3.5节中所述的 bqStudio 中的寄存器编程顺序执行时、系统将不会进入仅电池升压模式、直到我们对 ChargeVoltage 寄存器进行编程或刷新。 这是系统应该如何工作的? 此测试是使用一组三节串联 LiFePO4电池完成的。

   非常感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、这是预期的。

    进入仅电池升压模式的条件之一是 VSRN 不能低于 REG0x3B[15:14]中设置的耗尽阈值(第8.4.3节"仅电池升压模式")。 该阈值设置为电压调节限值的百分比、即  ChargeVoltage 寄存器。 换言之、更改 ChargeVoltage 寄存器只会影响电池升压模式。

    谢谢、

    Peng