This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94EVM-046:使用两种类型的电容器

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121835/tps7a94evm-046-two-types-of-capacitors-being-used

器件型号:TPS7A94EVM-046

大家好、

客户对 EVM 的电容器选择有疑问。

在 PCB 上放置两种类型的10uF 的原因是什么?

有25V (1210)类型和16V (0805)类型。

为什么此处使用25V 类型?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    不过、让我联系我们设计电路板的工程师、通常在我们放置电容器时、我们希望在使用其他电容器时提供足够的空间。 此外、当我们搜索电容器时、我们会对 ESR 和 ESL 要求进行分析、可能是由于这些原因选择了该电容器。  

    请允许1-2天、以便我可以得到答案。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    与我的同事一起学习后、发现仅安装了1个电容器、另一个电容器可作为安装更多电容器的选项。  

    此外、在所有降额之后、在最坏的情况下、选择的电容器应满足稳定性要求。 16V 额定值、最大输出电压为6V、加上20-30%的容差、有效电容会显著下降、因此选择了这些电容。  

    最棒的  

    Edgar Acosta