This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:变热

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121712/lm5164-getting-hot

器件型号:LM5164

您好!

你好。 我有一位与 LM5164合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们有一个基于 SNVSAU4A (LM5164)数据表的12V 输出降压稳压器设计。

唯一的区别是、我们在数据表中使用56k 电阻器作为 Ron、而不是100k 电阻器

问题在于、LM5164在提供450mA 负载时变得非常热。

此布局将 EP 焊盘通过导孔连接到大约5mm 方形的底板、并通过 SI 散热焊盘安装在10mm 铝板上。

我们尝试在不显著降低芯片温度的情况下扩大底板。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供您要测试的完整原理图和输入电压。

    此外、在器件的 SW 节点处提供波形。

    如果我理解正确、似乎散热器面积为1平方厘米。

    这似乎还不够。

    请参阅 LM5164 EVM 的用户指南、了解有关铜散热器面积的指导。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢