This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:Vref isn#39;t a constant value while 更改反馈电阻器

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119637/tps560430-q1-vref-isn-t-a-constant-value-while-change-the-feedback-resister

器件型号:TPS560430-Q1

尊敬的团队:

下面有两个问题:

在数据表"8.3.2可调 kΩ kΩ 电压"器件中、建议将电阻器 RFBT 和 RFBT 的电阻器范围从10k Ω 更改为100k Ω、以适用于大多数应用。

1、为什么不能使用10kΩ Ω 以下的电阻器?

 海关的结果是,Vo 的误差高达0.015,是什么导致了 Vref 波动?

Vo:

感谢您的回复。

此致、

提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表中所述、小于10k 的电阻器值可用于 FB 分压器网络。

    输出电压精度将取决于 EC 表、和中的基准电压精度  

    电阻器精度。  轻负载时、输出电压将会增加、如数据表中的负载调节曲线所示。

    您指示的输出电压似乎在0.5%左右的范围内。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的回复、

    我得到的一点是、它可以在0.5%的容差范围内工作、如果  需要静态负载来降低 PFM 运行中的 VOUT 偏移、则可以使用较低的 RFBT 值。 较低的 RFBT 会降低极轻负载时的效率。

    但是、我的客户更关注导致这种情况的原因、例如 OPA 偏置电流或 OPA 驱动电流能力。

    最后、如果  电路不能在轻负载条件下运行、我能否识别出我可以使用不到10k 的电流?

    再次感谢您的观看。

    此致、

    提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您询问轻负载下电压上升的原因、这就是架构的工作方式。

    轻负载时、误差放大器的输出会降至低电压。  频率  

    并且器件在轻负载模式下运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉 回避 问题。

    简单地说、Vref 在 理想情况下不会波动、但会波动。

    那么、导致这种非理想情况的原因是什么。

     

    感谢您的快速回复。

    此致、

    提伯彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    除轻负载外、唯一的变化将来自基准和反馈  

    电阻器。  数据表的 EC 表中显示了基准的变化。

    反馈分压器由客户控制。  进入 FB 引脚的唯一电流应该是

    泄漏电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们是否有针对不同 FB 电阻器的任何 Vout 测试数据?

    并计算公式。

    从公式中、我们可以得到计算器结果。

    测试1:Vout = Vref *(Rfbt+Rfbb)/Rfbb = 0.99698 *(1.15K + 0.499K)/0.499K = 3.2946

    测试 2:Vout = Vref *(Rfbt+Rfbb)/Rfbb = 0.99727 *(11.4653K + 4.9729K)/4.9729K = 3.2965

    但对于计算器、Test2测试结果并不相似。 请问原因是什么?

    最棒的

    王德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    FB 节点对噪声等非常敏感

    有时、当直接测量 FB 节点时、可以进行测量

    被 DMM 的噪声破坏。

    在某些情况下、您可以将10k 的隔离电阻器与 DMM 串联

    用于将引线与 FB 节点隔离的测试引线。  电阻器应靠近

    FB 节点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢