This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:FB 操作

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118023/tps54360-fb-manipulation

器件型号:TPS54360

我使用  TPS54360实现了5V、2.5A 直流/直流(请参阅随附的设计)

有时在运行过程中、我注意到、由于某种原因(可能是由于 PCB 设计不良)、噪声会导致 FB 引脚上的电压上升、从而导致输出电压显著下降。

我尝试通过使用一个通过 RC (1K/0.1uF)连接到 FB 引脚的 func Gen 来操纵 FB 来复制实验中的现象、但它不起作用。

有没有关于如何  重现这种现象的建议?

Thankse2e.ti.com/.../TPS54360_5F00_P5V_5F00_2A5.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否在出现问题时向我们显示输出电压波形图?

    输出电压是否有某种随机波动?

    您可以尝试在 FB 节点上放置一个手指、看看是否有噪声以这种方式产生。

    如果您可以向我们发送 PCB 层的图像、我们可能会看到您的 PCB 布局是否存在问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面显示的是干扰的屏幕截图:

     由于 FB 引脚(黄色迹线)受到干扰、输出电压(绿色迹线)下降

    我想在实验室中重复这一过程,向 FB 引脚注入某种干扰-有什么建议吗?

    BTW,  任何其它引脚上的任何其它干扰是否会导致类似的现象?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该尝试找出原始干扰的来源。

    您可以通过电容器在 FB 引脚上注入信号。

    COMP 引脚也很敏感、但不如 FB 引脚那么敏感。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将此问题发送至 TI 电子邮件。

    谢谢