This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:POS/Neg +/-5.5V 电源建议

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM22676, LM2676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118873/lm2576s-adjevm-pos-neg--5-5v-power-supply-recommendations

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576LM22676LM2676

我不是 SMPS 设计人员、而是意识到我的能力不足、因此我需要两个电源。

VIN 为12V、具有两个+5.5V (2A)、-5.5V (<-1A)输出。  

两个5.5V 电源都转到各自的 LDO 以进行更多清理(我已经介绍了该部分设计)。

我想对这两者使用相同的 IC、一个是降压、另一个是反相降压升压。 我希望拥有经过验证的布局、或许是具有更低噪声的器件。 如果该方面不可用、则可以对关闭的内容应用相关滤波。 使用 LM2576等较旧器件不会有问题、但可能会有更好或更低的噪声。 此外、器件可用性是一个问题、因此较旧的器件在这方面是可以接受的。 LM2576易于获取。 我在这里确实有一些电路板空间、因此它不需要超紧凑。 LM2576这样的缺点是、在 IBB 配置中、输出电容非常高、但如果它正常工作、这不是问题(此开关的设计细节)。 最后、我只想了解易于获取且经过验证的布局的器件选项。 在这里需要一个第一通过策略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM2576正常。

    但是、您可能需要查看较新的器件、例如 LM2676或 LM22676。

    下面是您可能希望查看 IBB 应用手册的列表。

    我还附上了一份有关 IBB 的有用应用手册。

    SLVA059A
    SLVA317B
    SLVA369
    SLVA478B
    SLVA542A
    ZHCSIY8
    SNVA022
    SNVA425A
    SNVA722B

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8244.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank

    如果您具有标准降压稳压器的已知工作布局、并且您对 IBB 版本使用相同的降压 IC、您是否可以使用相同的确切布局、但要注意节点需要更改的位置?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这将起作用。  您还可以采用降压 EVM 并在需要测试时更改与 IBB 的连接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢