This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:PSYS 功能

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122642/bq25713-psys-function

器件型号:BQ25713

你(们)好

客户希望使用 PSYS 进行系统电源控制。
但我遇到一个问题:
它可以显示仅限 ADP 电源或仅限电池电源的正确电源。
但是,如果具有电池充电功能的 ADP,则 PSYS 将无法显示正确的电量和电池充电功耗。
它是否与寄存器设置相关?
下面是换碟机初始表格

充电器0x00 = 0x0000670E

充电器0x02 = 0x00000400

充电器0x04 = 0x000020D0

充电器0x30 = 0x00009210

充电器0x32 = 0x000002BA

充电器0x34 = 0x00000030

充电器0x36 = 0x00004A65

充电器0x38 = 0x000039A0

充电器0x3A = 0x00002000

充电器0x0A = 0x000036C0

充电器0x0C = 0x00001800

充电器0x0E = 0x00003C00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    影响 PSYS 的因素是所使用的电阻器(RAC 和 RSR)、这些电阻器在 REG0x31[3:2]中配置。 寄存器设置为默认值(两种情况下均为10m Ω)、因此请确认设计与此匹配。 PSYS_RA比(0x31[1])设置为1、这是默认的1uA/W、EN_PSYS 设置为1。 我在寄存器转储中看不到任何其他问题。

    由于您说 PSYS 仅在适配器或电池供电时工作、因此请确认在正向充电模式下计算正确。 您还可以确认 ChargerStatus (0x20)没有故障。

    此外、当出现此问题时、请确认是否存在对 VSYS、VBAT 或 VBUS 电压的依赖。

    谢谢、

    Khalid