This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:输出电压引脚源/灌电流控制

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121973/lm5021-vout-pin-souce-sink-current-control

器件型号:LM5021

各位专家:

我的客户正在估算 VOUT 引脚和主开关栅极之间的栅极驱动电阻。 拉电流峰值和灌电流峰值定义为中所示的典型值。

该电流值是否是常数、这不取决于栅极驱动电阻器或栅极电容器? 如何控制这些拉电流和灌电流?  

2.您是否有任何有关输出"驱动器"高侧开关(拉电流)和低侧开关(灌电流)导通电阻的数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在数据表中添加的 LM5021具有0.7A 的典型最大拉电流和0.3A 的灌电流。

    2.您可以使用太特殊来确定上拉和下拉阻抗。

    >VOUT_H = 0.6V (50ms 时)、Rpull-up = 0.6V/50mA = 12欧姆

    >VOUT_L= 0.3V 100mA,下拉电阻= 0.3V/100mA = 3欧姆  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。

    关于#1、我们能否认为这是最大拉电流和灌电流、因此在任何情况下都不会出现更高的灌电流和苏电流?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是典型的最大 同步和源极电流、它们在 VCC/2下指定。

    7V-3.5V/12欧姆= 0.3A

    3.5V/3欧姆= 1.17A、这表示 SYNC 被限制在700mA、阻抗变为3.5V/0.7A = 5欧姆。

    此致、