请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 大家好、
如果5V VBUS 在 短时间内降至 VBUS_CONVENZ 以下会发生什么情况?
数据表中未列出这一点?
请详述一下、谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果5V VBUS 在 短时间内降至 VBUS_CONVENZ 以下会发生什么情况?
数据表中未列出这一点?
请详述一下、谢谢

您好、Fred、
如果 VBUS 降至 VBUS_CONVENZ 以下、转换器将停止运行(不充电)、REGN LDO 将关闭、CHRG_OK 将变为低电平。
当 VBUS 再次高于此阈值时、器件的运行方式将与从 VBUS 上电时的运行方式相同:
在 VBUS 高于 VVBUS_Conven 后的50ms、启用6V LDO、并且 CHRG_OK 变为高电平
2.输入电压和电流限制设置
3.电池配置
4.150ms VBUS 高于 VVBUS_Conven 后、转换器上电。
谢谢、
Khalid