This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:PGOOD 引脚的下拉电阻器是什么?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122500/tps2663-what-is-the-pull-down-resistor-of-the-pgood-pin

器件型号:TPS2663

大家好、我查看了 TPS2663x 的数据表、但我对 PGOOD 引脚有以下两个问题。

请帮助我解决这两个问题。  

当我尝试使用10K 欧姆电阻器上拉 PGOOD 引脚时、我发现无论 PGOOD 的状态如何、PGGOD 引脚始终处于低电平。 这就是我来这里提出上述两个问题的原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    PGOOD 下拉电阻是连接在 PGOOD 引脚上的内部下拉开关的导通电阻。

    第二个问题是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、感谢您的回复。 现在、我看到了。 第二个问题是上面第二幅图片上的问题、但我从您的回复中得到了答案。  

    这是否意味着、当内部下拉开关关闭时、PGOOD 引脚和接地之间的电阻为无穷大?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    关断时、它将具有大约400 M Ω 的高阻抗

    此致、

    Rakesh