This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:SOT563 Vs.sot-23-6

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122561/tps562202-sot563-vs-sot-23-6

器件型号:TPS562202

大家好、

我想将 TPS56X242 (4A/5A/6A)升级为 SOT563以替代传统的 SOT-23-6、但客户对热性能有顾虑。

我已阅读相关的。

请提供一些具有测试结果和分析的概述幻灯片。

您可以通过 eric-zhudg@ti.com 向我发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    将通过电子邮件向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    已发送。 将关闭此帖子。 如有任何疑问、请通过 emai 发送给我。

    BR

    Ruby