This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:仿真错误-二极管模型缺失

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121956/lm25184-q1-simulation-error---diode-model-missing

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180-Q1

您好!

我在 产品页面上下载并尝试运行 PSpice 模型、并收到以下错误。 PSpice for TI 的标准安装中似乎没有包含定制二极管模型。 当我查看此二极管符号的属性时、它会指向以下位置: C:\ELABTRANS_WS\ELABTRANS_DS\PART_Numbers \LM5180-Q1\ACTIVE_WORKS_SANKALP\Experiations\Zener.OLB。  

错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的输入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条且最多三条布线。 没有为数据收集添加跟踪。 添加至少一条迹线并再次进行仿真。
错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的输入模型

您能否提供二极管模型或提供使用其他方法解决此问题的步骤?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将向我们的 SPICE 模型小组寻求帮助、并尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    问题在于、PSpice for TI 正在将子电路齐纳二极管识别为第三方模型、因此出现了误差。 您可以通过在原理图上添加标记来完成此操作。

    此外、我还通过打开子电路连接了下面的模型。 请查找附件。 这将帮助您毫无限制地运行。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LM25184_5F00_TRANS_5F00_Updated.zip

    此致、

    Karthik