This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:具有48V 电源斩波调光功能的 LED 驱动器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV, TPS92515HV, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121906/tps92512hv-led-driver-with-48v-supply-chopped-dimming

器件型号:TPS92512HV
主题中讨论的其他器件: TPS92515HVTPS92515

您好!

我请求使用具有 PWM 输出的恒压驱动器来调光48V LED 板(例如、在1.47kHz 下工作的曲折型 PWM 系列或在100Hz 下工作的其他较慢驱动器)。

LED 驱动器将持续通电和断电...

几个月前、 Yusing Shao 建议我使用 TPS92512HV、但也告诉我、新器件即将推出...

是否有适合此调光方法的新器件?  

TPS92515HV 是否正常?

我是否必须对这种类型的调光器采取任何预防措施? (或者我只需遵循数据表?) 

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新器件将于明年上市。 输出电流如何?

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    它将用于不同的电路板:

    来自3V LED、1、2A

    32VLED、500mA

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来输出电流不是很大。 TPS92515也可以满足要求。

    BR、

    尤廷