This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:当输入电压为<= 3.3V 时、电流消耗较高

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122097/lm3671-high-current-consumption-when-vin-3-3v

器件型号:LM3671

您好!

我使用 LM3671MF-3.3/NOPB 为 ESP12-F 供电 当输入电压(Vin)大于3.3V 且 ESP-12F 进入深度睡眠状态时、一切都很好、我的电流消耗约为50uA。 但是、如果 Vin 小于或等于3.3V、电流将增加到330-400uA。 LM3671MF-3.3/NOPB 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当输入高于3.3V 时、器件可能处于 PFM 模式、开关周期较少。 使 VIN 更接近 VOUT 将导致其开关更多、最终进入100%模式、其中高侧 FET 完全导通。 当 VIN 更接近 VOUT 时、输入电流消耗将变得更高。 这里的负载电流是多少?  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="242242" URL"μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122097/lm361-高电流消耗-when -VIN-3-3V/4161194#4161194]此处 的负载电流是多少?  [/报价]

    尊敬的 Varun:

    μA 电流约为20 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢。 由于负载如此低、在我看来、较高的输入电流是由于器件首先进入 PWM 模式、然后进入100%模式时的内部电流消耗。

    为了确保负载电流不高于20uA、您是否可以断开输出轨上的所有负载并检查 VIN <= 3.3V 时的输入电流消耗?

    此致、

    瓦伦