This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:AC264V 上 COMP 端子电压的振荡

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121388/ucc28064a-oscillation-of-comp-terminal-voltage-at-ac264v

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064

PFC 输出额定值390V/0.7A

当在某种程度上在 AC264V 施加负载时、COMP 端子电压会振荡。 (请参阅随附的文件)

这似乎与到2通道运行的转换同步。

此外、随着负载的增加、COMP 端子电压的振幅也会增加。

请告诉我可能的原因和对策。

如果您需要展示原理图或元件常数、我希望离线通信、因为它包含敏感信息。

请您直接给我发送一封电子邮件。

e2e.ti.com/.../UCC28064_5F00_COMP-terminal-Vol-oscillation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    与 UCC28064A EVM 的额定功率看起来相似,因此您可以将其参数称为以下链接,特别是 Vcomp 引脚。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu587

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    COMP 端子、PHB 端子和 BRST 端子的常数与 EVM 的常数相同、但它们没有得到改善。

    VINAC 端子已更改、因为 EVM 常量无法满足设计目标值。

    随着 VINAC 的变化、TSET 端子的常数也会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您首先尝试使用与 EVM 板相同的参数,因此我们可以验证问题是由参数设置或布局引起的。

    我想知道您的项目的交流输入范围是多少?

    它看起来不像正常的90~264Vac。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们项目的交流输入范围为80V 至264V。

    VACBO 和 VACOK 的目标值设置如下。

    VACBO:AC70V 或更低

    VACOK:AC80V 或更低

    kΩ 满足这些要求、TSET 端子电阻设置为68k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 计算器检查您的规格,PFC 电感约为180uH,Tset 应约为193k Ω。

    也许您可以更改您的 Tset 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    计算表 SLUC645中的 PFC 电感设置为340uH。

    该 EVM 具有类似的340uH 输出功率。

    TSET 端子电阻也是从计算表 SLUC645中选择的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用340uH 电感,则 RTSET 应约为103K 欧姆。

    也许您可以使用100千欧、然后再次检查。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc645

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要,可以将原理图设置为“我”。

    adamlin@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC 电感器 NS 的匝数存在错误。

    通过校正 NS 匝数来改善该性能。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好地看到问题得到解决。

    感谢您的更新