Other Parts Discussed in Thread: TPS51678, TPS51622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51622 主题中讨论的其他器件:TPS51678、
您好!
我们考虑选择 两相同步降压 控制器器件来代替 ONSEMI NCP81172、它用于 CPU 电源、
参数为:输入电压为10-19VDC、输出电压为0.88VDC、输出电流超过35A、
我们 评估 了两个 DC/DC:TPS51622和 TPS51678、但没有用于评估可行性的数据表或更多信息的链接;
请提供数据表、谢谢。